This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:当 DVDD 由3.3V 供电时、I2C 是否会支持3.3V 电压?

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114946/pcm5242-will-i2c-become-supporting-3-3v-when-dvdd-is-supplied-by-3-3v

器件型号:PCM5242

你好

我对 PCM5242有两个问题

1.当 DVDD 按如下方式3.3V 供电时、I2C 是否会变为3.3V?

2、 我们是否应将 GPIO 保持悬空或接地(如果未使用)。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    今天是 TI 假日、我们的专家已不在办公室。 请给我们另外一天时间来看看并回答您的问题。 为了保存记录、请勿回复此消息、除非48小时后没有回复。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    GPIO 引脚有一个连接 GND 的下拉电阻器、因此您无需对其执行任何操作。

    I2C 线路通常通过 一些2-5K 电阻上拉至目标 IC 的数字电源;如果您更改数字电源,  则应将信号上拉至同一电源。 在您的图中、I2C 来自可能已经是3.3V 的控制器。

    有关   I2C 和控制器与 目标器件之间电压转换的更多信息、请参阅" I2C 基础知识:高级主题 TIPL 6104"的第16至21页。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash

    我给你。 我对 PCM5242 DVDD (引脚4)的数字电源感到困惑。 如果我们 向引脚4提供3.3V 电压、它是否会成为3.3V 目标 IC? 因此、如图所示、SDA SCL 和 I/O 应上拉至3.3V。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为数据表说"PCM5242的内部数字内核由1.8V 电源供电。" 因此、即使我们向引脚4提供3.3V 电压、我也不确定目标 IC 的电压是否会保持1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DVDD 用于设置 I/O 电压(内部 LDO 使用此 DVDD 生成  数字内核所需的1.8V 电源。)

    如果 您使用3.3V 电源运行 DVDD,则 I/O 为3.3V,您需要上拉  至3.3V 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Arash!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴。