This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100EVM-U:运行 CodecControl.exe 软件时出现问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112469/tlv320dac3100evm-u-problem-running-codeccontrol-exe-software

器件型号:TLV320DAC3100EVM-U

你(们)好

我在使用 CodecControl 软件时遇到问题。

当我启动 CodecControl 软件并将 TLV320DAC3100EVM-U 连接到笔记本电脑时。 它正确打开。 但有时它开始显示错误弹出窗口、如下图所示:

模块 CodecControl.exe 中地址004870E7处的访问冲突。 读取地址00000000。

系统错误。 代码:1400窗口句柄无效。

在模块 KERNELBASE-dll 中、地址7713B0CA 处的访问冲突读取地址00700073。


请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否以 admin 身份运行此项? 您从何处下载 GUI?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试使用管理员权限运行软件、但获得相同的输出。它仍然显示问题中提到的相同错误消息。

    我已从  以下 TI 论坛中提到的链接下载 CodecControl: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686487/tlv320dac3100evm-u-download-control-software-slac366-exe

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试卸载并重新安装、还是尝试使用不同的 PC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以在 Lenovo PC 上运行、但不能在 HP PC 上运行。

    我无法卸载/安装软件、因为链接提供了可移植可执行软件。

    您能否提供 CodecControl 软件的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、它是从上面的链接获取的。

    e2e.ti.com/.../7851.CCDAC310x.zip

    HP PC 似乎存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请执行以下操作:

    • 打开设备管理器
    • 在"视图"面板下、选择"显示隐藏的设备"
    • 从列表中卸载任何 USB-AudioEVM 驱动程序、尤其是在 Audio Inputs and Outputs、Sound、video and game controllers (音频输入和输出、声音、视频和游戏控制器)下进行检查
    • 再次运行编解码器控制 GUI

    此致。