This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:空间滤波器组件和波束形成

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114610/tlv320aic3254-spatial-filter-component-and-beamforming

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3262

大家好、

我正在寻找有关 使用 TLV320AIC3254部件构建两个独立麦克风的信息 、我在 这个线程中 解释说:"TLV320AIC3254 miniDSP 仅支持与波束形成算法类似的空间滤波器组件"然而、 我对 空间滤波器组件和波束形成之间的差异感到困惑、您能解释一下它们之间的差异吗?  

通过查看 上述线程所附的文档、我注意到波束形成具有距离以及阈值和周期属性、而空间滤波器组件仅具有可配置的距离、这是唯一的区别? 这些阈值和周期是否允许更高的精度?

该线程还建议使用 TLV320AIC326x 进行波束形成、您能否分享一些 TLV320AIC3262的示例?

谢谢!

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    [编辑]

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    谢谢你。 请告诉我、算法开发人员是否对差异有意见。

    您提到 了波束形成器的帮助页面、您能否共享该页面的链接? (这是正确的页面吗?)

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我不确定您在哪里找到了该页面、但它是一个很好的资源。 您可以通过右键单击 PurePath Studio 中的组件并单击"帮助"(这是一个本地 html 文件、因此我无法附加链接)来访问我所提到的页面。

    [编辑]

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    我将通过电子邮件在内部与您联系。

    此致、

    Jeff