This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:提升 TPA3255EVM 的输入增益

Guru**** 2924680 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1115117/tpa3255evm-boosting-input-gain-of-tpa3255evm

器件型号:TPA3255EVM

您好!

  经过一些研究后、我们希望提高 TPA3255EVM 电路板的输入增益、我发现如果您将 R8和 R41更改为20K 增益、则会升至2。 该信息是否正确? 如果不正确、请使用正确的解决方案进行回复。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

      TPAA3255的环路增益是固定的。 我们更建议客户更改输入信号电平以控制最终输出。

      EVM 上的 R8和 R41、如果您更改其值、放大器 U5的输出将发生变化、这样您就可以达到目标。 但不建议这样做、因为 U5用于滤波器目的、更改电阻值会影响截止频率、可能会影响最终的音频性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow He

    感谢您的支持。

    在这种情况下、我无法更改输入信号电平。 我必须更改增益以解决我的问题。 如何提高/更改输入增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mustafa

      考虑到您的情况、更改电阻 器 R8和 R41是最简单的方法、这是我们在 EVM 上唯一可以更改的地方。 另一种解决方案是构建另一个小型放大板、首先调整输入信号、然后将其发送到 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shadow He

    非常感谢、 我非常感谢。