This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:TLV320AIC3120EVM-U OMTP 耳机

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114956/tlv320aic3120evm-u-tlv320aic3120evm-u-omtp-headset

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

如果我在 J4中插入 OMTP 耳机、我是否能够同时使用耳机的扬声器和麦克风? 换言之、我是否能够 通过耳机进行通话和收听?

还是应该仅使用原理图中提到的耳机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    今天是 TI 假日、我们的专家已不在办公室。 请给我们另外一天时间来看看并回答您的问题。 为了保存记录、请勿回复此消息、除非48小时后没有回复。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OMTP 耳机将安装在此音频插孔中、因为 GND 引脚位于最后一个套筒中、但 EVM 中的第三个套筒是用于耳机检测而不是 MIC 输入的 MICDET。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、但如果我为 W3和 W1 (3-2)插入跳线、则应该能够 同时使用麦克风输入(MIC1LP)和 MICDEright?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题是肯定的、但在上一个问题中、它使用的是耳机插孔未连接到 MIC。