This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:主板在通电时烧坏

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114063/tas5825m-mother-board-burned-when-got-power

器件型号:TAS5825M

我连续烧了两块母板

当 USB 电缆连接到 NB 并通电时、这两个引脚都烧坏了

因为除了 USB LED 指示灯之外

其他 LED 指示灯仍然可以正常亮起

因此、它感觉 USB IC 烧坏了。

USB 上电至主板是否有任何预防措施或程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

      可能唯一的步骤是在打开 PVDD 电源之前先连接 USB。 如果没有 PVDD、我们始终会随意连接或断开 USB 线、完全没有问题。 您手中是否有新的母板? 您是否首先提供 PVDD 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我印象中没有给 PVDD 优先、

    我已经订购了新主板并等待交付。

    我下次会更加关注这个过程、

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    主板将从 USB 汲取多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

      低于200mA。 不同的工作条件可能稍有不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    如果连接 USB 后 USB 锁定 LED 不亮、那么 TAS1020BPFB 很可能会损坏吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel

      是的、我认为很有可能 、应该是 TAS1020BPFB 损坏。 您可以使用万用表 来测试电路板上的5V 和3.3V 电压、它们应该没有问题。