This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:EVM 复位?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114004/tlv320aic3120evm-u-reset-of-evm

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

大家好、  

我的客户正在评估 TLV320AIC3120EVM、并遇到以下问题。  
请看一下这个问题并告诉我如何解决这个问题吗?  

提前感谢!
此致、  
Jens


"我在 TI 工具中将其用作普通声卡大约一个小时。 
然后、当我启动工具时出现错误消息"Error in Line One"。 
仍会显示 EVM、但 TI 工具不再连接到电路板、并且声音输出也不再工作。 
我不怀疑该错误与音频有关、但我在某种程度上错误配置了微控制器。 是否有方法对其进行重置?" 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在测试中使用 AIC3120 GUI? 此错误来自哪里? 您是否在 GUI 底部的 EVM 状态下看到 EVM 已连接? 设备管理器怎么样? 重置/重新启动 PC 和 EVM 后、此问题是否仍然存在?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    启动软件时出现错误信息。 之后、软件仅在仿真模式下运行。 该模块被识别为 USB 声卡、但不再发出任何声音。 以前一切都正常。 我想向一位同事展示您可以设置的内容、在电路板下方的消息几乎已失效后。

    "未找到指定的对象"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它在仿真模式下运行、则表示未找到硬件。

    让我们尝试完全卸载该驱动程序、首先转到设备管理器、单击显示隐藏的设备、然后卸载所有 USB 音频驱动程序、如图所示。 尝试运行 GUI 并查看是否能够在连接 EVM 的情况下重新加载驱动程序。 如果未安装 GUI、请同时卸载 GUI 并重试。

    让我们先尝试软件操作、然后再继续使用 EVM。 他们在 EVM 上有什么工作吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当连接到另一台 PC 时、电路板显示相同的行为、因此客户怀疑 EVM 上存在此问题。  
    是否有办法重置电路板或更新固件?  

    此致、  
    Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是有关重新启动 USB 音频 EVM 的帖子、他们可以尝试这些帖子。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773576/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm

    此致、