This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:ADC 数据中的直流偏移

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114651/tlv320aic3254-dc-offset-in-adc-data

器件型号:TLV320AIC3254
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

我已经使用 TLV320AIC3254设计了定制蓝牙板。

我发现 ADC 数据(MIC 输入)中存在-585左右的直流失调电压、如下所示。

它应该大约为0。

我知道,要去除直流偏移,我需要 使用高通滤波器。

但我不知道如何在 TLV320AIC3254上实现高通滤波器、

因为没有相关文档或源代码(脚本)。

您能告诉我如何实现它吗?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是 TI 假日、我们的专家已不在办公室。 请给我们另外一天时间来看看并回答您的问题。 为了保存记录、请勿回复此消息、除非48小时后没有回复。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清一下、该直流失调电压是直接在输入引脚上测量的? 您的图形上的单位是多少? 将信号与1uF 左右的交流耦合应消除不必要的直流失调电压。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    该图的直流失调电压是 I2S 数字数据值。

    我已经在 ADC 输入端放置了1uF 串联电容器作为 CC3200音频 BoosterPack 的参考设计。

    我认为 ADC 模块内部某个位置具有直流失调电压。

    Brest 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与数据表相比、该参考指南提供了更多有关如何对 ADC 处理块的系数(IIR 和 BiQuad)进行编程的信息: https://www.ti.com/lit/an/slaa408a/slaa408a.pdf?ts=1657035177120

    由于此器件上有 miniDSP、因此您还可以使用 PurePath Studio 实现一些简单的高通滤波、看看这是否有用 。https://www.ti.com/tool/AICPUREPATH_STUDIO

    此致、

    Jeff