This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:TLV320AIC3120EVM-U 外部麦克风隔行

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114958/tlv320aic3120evm-u-tlv320aic3120evm-u-external-mic-interacing

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

如果我们要将外部麦克风与评估板连接

有2种方法

方法1:分别为麦克风供电、并将麦克风线路连接到 C18的左侧。  

方法2:将跳线放置在 W3上、并使用麦克风偏置为麦克风引脚提供偏置/电源。

哪个选项是首选/适用的、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    今天是 TI 假日、我们的专家已不在办公室。 请给我们另外一天时间来看看并回答您的问题。 为了保存记录、请勿回复此消息、除非48小时后没有回复。

    感谢您的耐心等待、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    通常首选 MICBIAS 路由、因为生成的电压已经很低噪声、并且节省了布局空间。 MICBIAS 也可以编程为2V、2.5V 或 AVDD、以满足您的麦克风规格。

    此致、

    Jeff