This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:目前、TPA311D1用于设计以下电路图、但无论输入波形如何变化、输出都不会改变、

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114728/tpa3112d1-at-present-tpa311d1-is-used-to-design-the-following-circuit-diagram-but-no-matter-how-the-input-waveform-changes-the-output-will-not-change

器件型号:TPA3112D1

目前、TPA311D1用于设计以下电路图、但无论输入波形如何变化、输出都不会改变、您能否帮助检查设计哪一侧、是否存在任何问题?

原理图

输出


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到输出上没有 LC 滤波器。 因此、波形上会有较大的噪声。

    建议您添加 LC 滤波器来测量输出性能。

    此致、

    Derek