This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:电源抑制比

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1113698/tas5720a-q1-power-supply-rejection-ratio

器件型号:TAS5720A-Q1

我们需要了解电源注入噪声的抗扰度、并且无法在数据表中找到它。

您可以共享此数据吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯卡

    您是否有适用于此器件的评估板?  如果是、您可以运行此设备所需的所有测试。   

    此时数据不可用。  我们很快就会提供。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    这是一个姐妹的部分,如果不是同样的,它将是非常相似的。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gregg。 此信息到目前为止已足够。 一旦您拥有 TAS5720数据、请立即进行共享。

    此致