This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112955/tlv320dac3100-tlv320dac3100

器件型号:TLV320DAC3100

您好 TI 团队

您可以查看随附的原理图吗?

我需要通过3.5mm 插孔连接到 PCB 外部扬声器。

电路板上的 CPU 是 NXP iMX8。

我不需要任何麦克风或模拟输入、只需要 MCU 和 TLV320DAC3100 IC 之间的接口。

我保持悬空的所有引脚都需要任何额外的组件?

我需要在 SPKP/M 线路上添加一些串联组件以降低噪声?

谢谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    原理图看起来正常、请确保在 PCB 布局期间将去耦电容器尽可能靠近 IC 放置。
    此外、还应确保使用正确的电缆并从3.5mm 插孔连接、这些连接器通常处理单端信号、但在这种情况下、它将驱动差分未滤波的 D 类信号。 在 EMI 限制的情况下、您可以考虑添加铁氧体磁珠或 LC 滤波器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    您能否为铁氧体磁珠建议 PN、或者是否有任何文档描述 EMI 滤波器?

    还有一个问题、我不知道终端用户将使用哪个扬声器、如果他将连接单声道扬声器而不是立体声扬声器、那就可以了?

    感谢您的支持!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    下面是另一个 D 类放大器的表格:

    关于扬声器连接、SPKP 和 SPKM 应连接到差分(BTL)连接中的单个(单声道)扬声器:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。

    我是否需要刻录我要在芯片上播放的音频文件、或者 MCU 将通过 SAI 接口发送该文件?

    是否有适用于 Linux 的驱动程序?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itay、

    MCU 将通过 SAI 接口(TLV320DAC3100文档中通常称为 I2S)发送音频数据。
    您可以在器件产品文件夹 的设计和开发部分找到我们的参考代码:https://www.ti.com/tool/TLV320DAC31XX-DRIVERS

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你伊凡!!