This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206EVM-U:使用数字麦克风进行测试

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1112272/tlv320aic3206evm-u-testing-with-digital-microphone

器件型号:TLV320AIC3206EVM-U

各位专家:

你好。 为此寻求帮助。

[1]
用于此芯片的 EVM (TLV320AIC3206EVM-U)似乎没有测试数字麦克风的简单方法。 是这样吗? 如果是这种情况、我只需正确焊接引脚即可在其上设置数字麦克风。

[2]
关于立体声麦克风与单声道麦克风、立体声麦克风是否允许麦克风波束形成? 我不熟悉数字 MEMS 麦克风、因此我不确定其工作原理。 根据我对麦克风波束形成的研究、它需要至少两个分离的麦克风、它们共享相同的电气数据信号、这正是立体声麦克风设置所做的。

非常感谢!

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    如果"简单的方式"是指板载数字麦克风、则不是 EVM 中没有内置麦克风。 但是、焊接引脚会起作用。

    您也可以更正、波束形成通常需要两个麦克风、但该编解码器不支持该麦克风。 您需要一个具有 miniDSP 的编解码器、例如 AIC325x。 需要使用两个麦克风来创建某种空间分辨率、然后需要使用算法来处理该数据以隔离特定的方向。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    编解码器的相关知识。 我将介绍 AIC325x 系列。 就算法而言、芯片是否有内部算法可用作示例、或者我们是否需要自己制作?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    遗憾的是、我们尚未准备好波束形成算法、但我们正在为此平台开发一种算法。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    为了澄清您的问题、AIC325x 系列在 PurePath Studio 中具有与波束形成非常相似的"空间滤波"组件。

    此致、

    Jeff