This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3137D2:关于无铁氧体磁珠(或 C)滤波器(无滤波器)

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1113905/tpa3137d2-about-no-ferrite-bead-or-c-filter-filter-less

器件型号:TPA3137D2

您好!

当不使用铁氧体磁珠(或 C)滤波器(无滤波器)时、是否会对器件产生任何影响?

原因、我们认为如果没有输出滤波器、EMC 要求就无法满足。

在其他情况下、是否存在对器件的任何其他可能影响?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    如果没有 LC 滤波器和磁珠、则不会影响音频性能、但会影响 EMI 和热性能。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

     感谢你的答复。

     但它会影响 EMI 和热性能。

    什么是"热性能"?

    是否意味着提高器件上的热性能? 或提高扬声器的热性能?

    在这种情况下、您能否告诉我没有输出滤波器的情况下热性能会增加的原因?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    由于开关噪声、在没有 LC 滤波器的情况下、输出端将存在高频噪声。 因此、它将增加器件和扬声器上的功率耗散。

    此致、

    Derek