This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:各种 PR 问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A, PCM1794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111769/pcm1794a-various-pr-questions

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他器件: PCM1794

我正在撰写一篇有关 CE 产品的文章、该产品包含用于转换为模拟的 PCM1794A。 我有几个问题…

a)本部分的数据表提到:“…TI 的高级分段 DAC 架构可实现出色的动态性能并提高时钟抖动的耐受度。”

您能否根据此部件提供有关实施“高级分段 DAC 架构”的一些背景信息?

b)此部件采用通常称为“多位”架构的部件。 您对上述问题 A 的回答可以部分地回答此问题,但与 Δ-Σ 设计相比,PCM1794A 设计的实际优势是什么?

c) PCM1794最初是在何时发布的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    这些器件是非常成熟和老旧的器件、已经存在 了很长一段时间。 我们 可以分享的内部设计的具体信息不多。 但是、如果您搜索 段式 DAC 架构的字面   量、您可以找到许多有用的信息。ieeexplore.ieee.org/.../7416003介绍了多级段式 DAC、它可以让您了解此类 DAC 中的情况。

    关于您的最后一个问题、我相信 PCM1794  是在2003年发布的。 此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我阅读了这篇文章,它没有解释 “分段式 DAC 架构” 的实际意义。 请提供基本说明。

    让我以另一种方式提出问题 b;再说一次、在10k 英尺视图下; 与 Δ-Σ 设计相比、多位设计的实际优点和缺点是什么? 每种方法的利弊权衡是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    阿拉什今天不在办公室,将于星期一返回。 然后他会回来。 在平均时间中、请参阅本文是否有助于向您解释分段式 DAC: https://www.analogue.com/media/en/training-seminars/tutorials/mt-016.pdf

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在几乎任何数据转换器文本簿中找到此主题 。  有一 个完整讨论的论文,您可以在网上找到它:

     Sidharth  Balasubramanian 的高速数模转换研究。

    此致、

    Arash