This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:麦克风上的前置放大器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, PGA2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1114182/tlv320aic3254-preamplifier-on-the-microphone

器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: PGA2505

大家好、

我们的客户正在开发可视门铃型设备、该设备需要将语音输入连接到麦克风中。

TLV320AIC3254应用原理图不一定表明 需要麦克风上的前置放大器。 编解码器还具有支持此功能的麦克风偏置引脚。 您是否建议为此类应用使用前置放大器? 我想确保客户可以通过良好的噪声消除来很好地接收声音

感谢您的帮助!

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    前置放大器不一定是一项要求。 正如您说过的、MICBIAS 引脚可以为麦克风供电。 编解码器能够很好地处理麦克风电平输入、并且有模拟和数字选项可用于控制增益。 当然、这两种情况都会提高本底噪声、因此它实际上取决于您想要的噪声性能。 我想说、一般而言、您不需要一个前置放大器、但像 PGA2505这样的前置放大器可以实现更强大的设计。

    此致、

    Jeff