This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:AES3格式字节4位6-3采样频率

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1111797/dit4192-aes3-format-byte4-bit6-3-sampling-frequency

器件型号:DIT4192

您好!  

AES3格式具有通道状态数据位、可在附 AES3规范的字节4位6-3上显示采样频率。

对于 DIT4192、通道状态缓冲器中的这些位被"保留"为随附的数据表屏幕截图。

我们是否可以将数据写入这些位以发送适当的频率、即使是"保留"状态也是如此?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您可以读取但不能写入 "保留"的插槽。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    感谢您的快速回复。

     

    这是否意味着 DIT4192本身将在输入 PCM 数据速率后为通道状态位设置适当的频率?

    换言之、客户无法修改此自动设置功能中的通道状态位。

    要为新设计选择器件、客户需要确认此问题。

    如果我们可以购买 EVM、客户将会读出这些位、但 EVM 没有库存。

    是否有任何方法来确认它?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这些器件非常成熟、TI 样片中没有任何 EVM。 用户无法写入保留的插槽、但  器件本身会将 频率写入通道状态 、用户可以读取。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我们的客户为我们提供了这一问题的宝贵验证结果。

    他们使用了采用 DIT4192的现有 EE。 通道状态位根据 数据表中"符合 AES-3、IEC-60958和 EIAJ CP1201接口标准"的输入 PCM 数据采样率进行更改。

    BTW 对于这款成熟的器件的新插座、您是否看到了从现在起超过5年产品使用寿命的问题?

    此致、

    Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Mochizuki ,谢谢你提供的信息。

    我不能预测这些 设备的使用寿命即将结束 。   我 将与我们的营销部门进行双重核实 、   如果我听到其他信息、我将向您报告。 因此、除非您在接下来的几天内听到我的声音、否则您 可以确信生命的结束不会接近。

     

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    感谢您的评论。

    我们将在此项目中使用 DIT4192。

    此致、

    Mochizuki