This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:噼啪噪声

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1113196/tpa6304-q1-pop-noise

器件型号:TPA6304-Q1

大家好、

我的客户在信息娱乐系统中使用6304、但即使在 PVDD 和 VABT 变为0之前通过断电检测电路将待机状态下拉、也能满足噼啪噪声要求。在该断电检测电路中 、开通电压约为8.5V、断电关断电压约为7.7V。  

1.在1KHz (正弦波频率小于3KHz,POP 声音更明显)等正弦波的条件下,突然关闭待机引脚到 GND,它将产生 POP 声音
2.在播放1KHz (正弦波 频率 小于3KHz,POP 声音更明显)等正弦波的情况下,突然重新启动待机引脚至3.3V,输出恢复正常时,将生成 POP 声音,如图3,图4所示。
播放数字静音、白噪声、正常音乐等时不会出现上述情况。仅在正弦波条件下发生。 当扬声器同步更改为纯电子时、POP 声音波形消失。 怀疑扬声器的持续正弦振动突然停止并开始。 反电动势引起的噼啪声、如 图5所示。

请提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    当您不使用静音功能时、可能会发生这种情况、尤其是在进入待机模式时关闭。  强烈建议在打开和关闭器件时使用静音功能。

    您听到的噼啪噪声是放大器使用正弦波信号立即开启或关闭。  该信号可以处于其最大值、您将立即听到输出跳转至该值的声音。  相反、在关闭时、您可以听到信号从高电平状态变为低电平状态。  当使用待机引脚时、这两个引脚都完全不受控制、您可以看到扬声器非线性特性导致的振铃。  

    此致、
    Gregg Scott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg、

    感谢您的回复。 我仍然不明白为什么只有1kHz 正弦信号会导致噼啪噪声、 正常音乐信号不会产生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    音乐也会弹出音乐、但您无法通过复杂的音乐信号听到。  使用正弦波、您可以轻松听到非1kHz 正弦波的声音。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg、

    感谢您的回复。