This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:TPA3138搭配直流升压来提供 VDD 动态电压

Guru**** 2402295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1113574/tpa3138d2-tpa3138-work-with-dc-boost-to-provide-vdd-dynamic-voltage

器件型号:TPA3138D2

您好的团队:

您能否帮助验证客户方面的以下问题:

1:在 TPA3138 PBTL 模式下、如果并联扬声器3W 和12W 可连接在一起?

2:如果 TPA3138可以使用直流升压来提供其 VDD 动态电压,从而节省功耗, 那么您就知道这是 TAS582X 解决方案的典型应用,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Q1、是的、扬声器可以是并联的。

    对于 Q2、TPA3138没有此功能。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、Dereck、谢谢!