This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:输入电阻

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124639/tas6424e-q1-input-resistance

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

大家好、

您能告诉我 TAS6424E 的输入电阻吗? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    这是一个数字输入放大器。   请告诉我您希望哪个引脚具有输入阻抗。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    由于音频 DSP 的驱动强度仅为100uA、因此他们希望检查它是否可以有多个器件。

    TAS6424E 和 TAS6422E 是数字输入 D 类、因此我想检查数字输入电阻、包括 SDin BCLK MCLK 等

    谢谢。

    Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、

    在 TAS6424E 数据表的"电气特性"表中、第10页的数字输入引脚的最大电流为15uA

    TAS6422E 是相同的。

    此致、
    Gregg Scott