This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频论坛

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124328/audio-forum

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVM

您好:

可以使用 TAS5825MEVM 控制板来控制 TAS5828M 吗? 此外、为什么 TAS5828M 中没有适用于 PPC3的 Stereo2.1应用? 是否不支持 TAS5828M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Huiquan

      我们可以在您提出的另一个主题中进行讨论。 我将关闭这个。

    e2e.ti.com/.../tas5828m-tas5828m-2-1-demo-pcb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    现在、我们使用2个芯片架构、一个用于立体声(2.0)声音、另一个用于单声道(1.0)、但如何在 PPC3中进行调整? 您是否要单独调整立体声(2.0)和单声道(1.0)并转储它们各自的.H 文件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Huiquan

    [引用 userid="382944" URL"~/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1124328/audio-forum/4170149#4170149"]您是否单独调谐立体声(2.0)和单声道(1.0)并转储各自的.H 文件?

     这确实是一个选择。 可能会带来一些不便、但可以完全使用两个器件的 DSP。

     另一种尝试方法是使用 Mono 1.1、如下图所示更改 Output Corssbar。 这样、您的一个器件仍将驱动两个高音扬声器、低音扬声器数据将通过 I2S 输出、与2.1模式类似。  

      或者、您也可以更改电路板上的器件地址、以单独使用 PPC3来控制它们。 由于 PPC3将使用 C0作为器件地址、因此您可以将其中一个器件设置为 C0并首先对其进行配置、然后将另一个器件地址更改为 C0并对其进行配置。