This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:调整后是否可以进行 PPC3独立运行

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1125072/tas5825mevm-is-ppc3-standalone-operation-possible-after-tuning

器件型号:TAS5825MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825M

您好!

我正在使用 PPC3和 TAS5825M EVM 来调优双向扬声器系统、并想知道在调优系统后、我是否可以断开 USB 电缆并操作系统进行声学测量。 我将 CLIO 系统与笔记本电脑配合使用以进行声学测量、因此无法同时操作 PPC3和 CLIO、因为 这会与笔记本电脑的音频发生冲突。

我已经尝试过此操作、拔下 USB 电缆后、我就丢失了 PPC3/TAS5825M EVM 的音频。 然后、我认为我可能可以将 USB 电缆插入 USB 充电器、以便为 PPC3 USB 供电。 它无法立即工作、但从电源适配器上拔下 USB 电缆后、我突然重新获得音频、PPC3 USB 插孔附近的蓝色 LED 亮起。

虽然我似乎回答了我自己的问题,但有一个小问题。 我尝试通过重复上述过程来验证这种工作模式、但对于系统是否不工作似乎是随机的。 有时系统会运行、有时没有音频。

拆除 UCB 电缆后、是否有办法允许系统运行?

感谢您的帮助、

Jim Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您保留 EVM 板的电源、即使您移除了 USB、放大器中的设置仍然有效。

    但是、一旦您移除 USB、主板将不再工作、即使您可以为主板提供电源、即使您再次连接电源、主板的初始化也可能会丢失。

    BTW、您是否可以使用2台 PC 实现测量、您是否可以使用其他音频 I/O 输入音频信号

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    感谢您 提供信息。 我发现、将输入设置为"模拟输入"允许我在没有干扰的情况下连接 CLIO 应用。

    谢谢、

    Jim