This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1637:在 OPAMP 断电时、是否有一些有关 Vout 毛刺吸收的解决方案?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1637, OPA1622, INA1620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124842/opa1637-if-there-have-some-solutions-about-the-vout-glitch-absorption-when-opamp-power-down

器件型号:OPA1637
主题中讨论的其他器件: OPA1622INA1620

是否有任何具有断电吸收和检测功能的音频放大器?

例如、它甚至可以切断后电路并包含吸收电阻器。

对通用放大器也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、  

    您是否在询问诸如 OPA1637之类的器件在断电时是否能够检测和吸收电流? OPA1637、OPA1622、INA1620等器件具有使能、禁用或断电功能。 例如、这些通常用于在不使用器件时节省功耗。 OPA1622产品数据表确实提到了使能电路在器件处于关断模式时控制输入和输出级。 这限制了在转换到此状态时和从该状态转换时的瞬态。 但是、这些器件并不用于检测干扰。 OPA1637可以断电、这将不允许音频信号通过器件本身、而音频信号则不会通过 OPA1637传递到下游器件、而这些器件周围可能存在的电阻或电容网络除外。 尽管如果放大器级被关闭、即使不是听不到、信号也会非常安静。  

    此致、  

    Chris Featherstone