This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:音频论坛

Guru**** 2550270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1125527/tpa2016d2-audio-forum

器件型号:TPA2016D2

我正在与已经完成单声道应用 PCB 布局的第三方合作。  此布局具有单端输入、INL-和 INR-通过电容器接地、INL+和 INR+通过与音频源并联的电容器连接。  在输出端、OUTL+和 OUTR+连接在一起、并且还连接到扬声器的一侧(并联)。  OU-和 OUTR -均接地、扬声器的另一侧也是如此。  这是否起作用?  这可能会损坏 TPA2016吗?  我从前面的问题中注意到、对于单声道应用、建议将扬声器直接连接到其中一个输出、而不接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    所述的扬声器连接建议使用 PBTL 输出(并联桥接负载)、此器件不支持该输出。
    如前所述、建议仅使用其中一个输出来驱动扬声器。 两个通道的输出短接不会损坏器件、但 也不会有所需的增加输出驱动。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师