This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M 2.1演示 PCB

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124327/tas5828m-tas5828m-2-1-demo-pcb

器件型号:TAS5828M
主题中讨论的其他器件:TAS5825MEVM

您好:

可以使用 TAS5825MEVM 控制板来控制 TAS5828M 吗? 此外、为什么 TAS5828M 中没有适用于 PPC3的 Stereo2.1应用? 是否不支持 TAS5828M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Huiquan

      TAS5828中的寄存器地址与 TAS5825不同。 恐怕您无法使用 TAS5825 PPC3控制 TAS5828获得正确的结果。

      TAS5828可以支持 Stero2.1模式、只有我们的软件团队没有找到将此功能构建到 PPC3的带宽。 我是否可以知道我们将使用什么系统级拓扑? 如果我们计划使用 TAS5828的两个器件、建议使用一个作为 Stero 2.0模式、另一个使用 Mono 1.0模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、我希望使用一个器件来驱动高音和中音(单声道)、并使用另一个器件来驱动低音。 TAS5828M 能否支持它?   如何做到这一点?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Huiquan

      最好分别调整两个器件。