This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:如果不#39;t 将0x28位5设置为1、会产生什么影响

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1125347/tas6424e-q1-what-is-the-impact-if-don-t-set-0x28-bit-5-to-1

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

大家好、

我不完全理解寄存器0x28位5的功能。 在数据表中 、该 位必须设置为1、而默认值为0。 区别似乎在于它是否可以在相位偏移模式下运行。 您能解释一下这种模式吗? 如果客户未将此位设置为1、会产生什么影响? 他们只是想简化软件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、I

      寄存器0x28 Bit5将与寄存器0x02位1-0 (总共3位)配合使用、以获得正确的相位偏移。 在 TAS6424E 器件中、我们只能选择3个选项。 其他设置无法获得正确的控制结果、可能导致失调电压值不稳定、可能影响最终输出。