This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC29:为什么引脚15 VBAT 电池电压监控器损坏

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1124956/tlv320aic29-why-is-pin15-vbat-battery-voltage-monitor-damaged

器件型号:TLV320AIC29

你(们)好

当客户使用编解码器芯片 TLV320AIC29IRGZ 时、我们发现当开关打开 EE 时、芯片的引脚15 VBAT 电池电压监控器引脚会受到概率损坏。  损坏 现象是 VBAT 引脚短接至 GND。

我们对此进行了一些测试

我们当前用于 EE 的电池的最大电压为8.4V、经过分压电阻后的电压约为5.775V。 检查编解码器芯片手册、手册被标记为、绝对值下不超过6V。

2.直接测量 VBAT 输入引脚。 在上电和断电时不捕获相应的过冲。

您能 帮助分析一下、为什么编解码器的 VBAT 引脚损坏?   对于如下所示的原理图设计是否有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说 VBAT 已损坏时、这话什么意思?

    是否设置了任何 BW 受限的示波器、您是否也可以捕获电流曲线?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1, 损坏 现象是 VBAT 引脚对地短路。

    2,BW 为200m

    3 μ A,Δ I 至 Vbat 的电流是?μ A? 客户添加 一个串联的15k 电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在检查 VBAT 短路时、这是在电路板 VBAT 引脚上完成的、所有器件都作为原理图连接、还是仅 AIC29器件连接?

    这是否是电路板上唯一的引脚损坏或其他电路/引脚损坏、例如 VREF/AUX/VDD 或 电路板上的任何直流/直流转换器损坏?

    您能否使用全 BW 并在高于6V 的电平触发以进行检查? ADC 转换是否仍可用于 VREF/AUX2等其他输入?

    此致。