我们 设计了 TAS6584目标板、不使用 TI EVM、TDM8音频源在同一电路板的其他放大器中成功运行。
请参阅第30页的数据表 TDM 模式、按如下方式配置 TAS6584寄存器、其他寄存器保持默认值。
器件地址:0xC4 & C6
TAS6584_Write (0x21、0x14);
TAS6584_Write (0x54、0x00);
TAS6584_Write (0x03、0x44);
TAS6584_Write (0x04、0x44);
6584输出无法运行、只需找到用于检测扬声器负载的脉冲信号即可。
然后在数据中添加 BCK 延迟、按如下方式配置6584:
器件地址:0xC4 & C6
TAS6584_Write (0x21、0x14);
TAS6584_Write (0x54、0x00);
TAS6584_Write (0x28、0x01);
TAS6584_Write (0x03、0x44);
TAS6584_Write (0x04、0x44);
6584在 CH1中输出一个通道、另一个3输出脉冲信号用于检测扬声器负载。
是否有任何错误值或错误的初始过程?
我们在数据表中发现了各种差异、 必须在写入寄存器之前写入 W C0 00和 W C0 7F 00、我们遵循此操作、但仍然无法正常工作、仅输出 CH1
W C0 00 /页切换(第一个00)至页0 (第二个00)
w C0 7F 00 /更改为书籍0。 在更改书籍之前、需要位于第0页
w C0 00 00 /转至书籍0中的第0页
W C0 4E 01 /在睡眠状态下禁用模拟增益斜坡
W C0 03 33 /将 Ch1/2设置为高阻态
W C0 04 33 /将 Ch3/4设置为高阻态
W C0 4E 00 /启用模拟增益斜坡
W C0 03 44 /将 Ch1/2设置为播放状态
W C0 04 44 /将 Ch3/4设置为 PLAY 状态
我们没有 TAS6584 EVM、无法使用 PPC3生成初始代码、您能不能为我们的音频源(TDM8、SDIN1、24位,LRCK-带50:50)提供初始代码库