This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:压电式偏置电压和禁用 Lopass

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118111/drv2700evm-bias-voltage-for-piezo-and-disabling-lopass

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件: DRV2700

您好!

我使用 DRV2700EVM 通过外部模拟正弦波信号以音频频率驱动小型压电致动器。

1.如果我想提高到8kHz、内部 Lopass 滤波器的输出量是多少?   去除它的唯一方法是去除用户手册中列出的所有微型表面贴装组件的焊料吗?

2、大多数压电式传动器都喜欢使用偏置电压使其保持在线性范围内、不会造成损坏。   DRV2700EVM 可以做到这一点吗?  即、在1kHz 至8kHz 频率下提供30V 等偏置电压以及30V 振幅的交流电压?

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S. 我的压电式是 Thor 实验室的0.9mm 立方体传动器、电容= 9nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    欢迎使用 E2E!

    DRV2700器件本身没有低通滤波器、我假设您是指 EVM 上的 LPF 对 PWM 进行滤波。如果您移除了该滤波器、或在测试点7、8上提供了输入信号、那么放大器可以放大8kHz。

    您可以驱动的频率上限受传感器电容的限制。根据您的声明9nF @ 30VAC、播放频率高达8kHz 的信号应该没有问题(请参阅数据表的第7页)  

    DRV2700还可以放大直流、因此如果您希望输出端具有30V 直流偏置、则可以将输入偏置为在输出端(30V 直流+ 30VAC)看到相同的结果

    此致、

    Arthur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我使用的是 J5 (AIN)输入。  是否在进入 DRV2700芯片之前对其进行了滤波?   我应该改用 tp7、8吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在不在实验室中、但根据 EVM 用户指南、测试点7、8应直接连接到输入引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。  我会尝试一下。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享任何更新、以便我们可以在适当时关闭该主题。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它都能满足我的需求。  谢谢!