This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:PPC 软件或音频 USB 驱动程序问题

Guru**** 2534110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126158/tas5805mevm-ppc-software-or-audio-usb-driver-issue

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805

我正在尝试使用 PPC 软件运行该板。 我下载了所需的所有内容、但设备显示为脱机。 我无法连接设备。 有人有这个问题吗? 我认为我没有安装 USB 驱动程序、但在任何地方都找不到安装链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的意思是 PPC3工作正常、并且您已经安装了 TAS5805应用、但您无法连接 EVM 板、我说得对吗?

    3.3V 指示灯是否亮起?

    您能否检查器件管理器、是否已识别连接到电路板的 USB?

    或者您是否尝试过另一台 PC 来重复此操作?

    谢谢。

    Jesse