This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:删除播放模式时有噪声

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126043/tas5805m-there-is-noise-when-remove-play-mode

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好,

一位客户在其应用中使用了 TAS5805、 FS=384Khz、Hybird 模式。 禁用静音时、有一种声音像 POP、但声音不大。

从 深度睡眠到睡眠、每次都有这种声音。 如果它播放后 变为高阻抗、在短暂的时间后、返回播放模式、它也会发出此声音。

请帮您进行分析。  

#define AP_MUTE_SLEEP 0
#define AP_MUTE_SLEEP 1.
#define AP_MUTE_HIZ 2.
#define AP_MUTE_SOFT 3.
#define AP_MUTE_MODE AP_MUTE_HIZ

#define AP_FSW_768K 0
#define AP_FSW_384K 1.
#define AP_FSW_480K 2.
#define AP_FSW_576K 3.

#define AP_DAM_MODE_BD 0
#define AP_DAM_MODE_1SPW 1.
#define AP_DAM_MODE_HYBRID 2.

#define AP_FSW AP_FSW_384K
#define AP_DAMP AP_DAM_MODE_HYBRID
#define AP_DEV_CTRL ((AP_FSW<4)|| AP_DAMP)

void _EXT_HW_MUTE ()
{//测试结果24V // 384K +混合模式
//软静音= 36mA
// HIZ = 10mA
//睡眠= 6mA
//深度睡眠= 0mA
//返回;
PUT ("SPK MUTE\n");
if (b_ap_mute_flag = 0)

Ps ("SPK HIZ ("SPK HIZ)");
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x00、0x00);
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x7F、0x00);
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x00、0x00);
#if (AP_MUTE_MODE = AP_MUTE_SOFT)
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x08 | 0x03);//软静音+播放
#elif (AP_MUTE_MODE = AP_MUTE_HIZ)
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x02);//HIZ
#elif (AP_MUTE_MODE = AP_MUTE_SLEEP)
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x02);//HIZ
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x01);//HIZ
#elif (AP_MUTE_MODE = AP_MUTE_SLEEP)
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x02);//HIZ
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x00);//深度睡眠
#endif
// TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x00);//深度睡眠
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x78、0x80);// Clrear 模拟故障

IIC_Idle();

b_ap_mute_flag = 1;

void _EXT_C_HW_MUTE ()

//返回;
PUT ("SPK 取消静音\n");
if (b_ap_mute_flag = 1)

//00
//3ms
//7F 00
//4ms
//00
//r 03 00
//00
//7F 00
//00
//03 02
//r 03 02
//03 03
//r 02 12.
PUT ("SPK AP\n");
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x00、0x00);
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x7F、0x00);
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x00、0x00);
#if (AP_MUTE_MODE = AP_MUTE_SOFT)
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x03);//播放
#elif (AP_MUTE_MODE = AP_MUTE_HIZ)
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x03);//播放
#elif (AP_MUTE_MODE = AP_MUTE_SLEEP)
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x02);//HIZ
DELAY_2ms (5);
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x03);//播放
#elif (AP_MUTE_MODE = AP_MUTE_SLEEP)
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x00);//深度睡眠
DELAY_2ms (5);
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x02、0x00);//BD 模式
DELAY_2ms (5);
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x02);//HIZ
DELAY_2ms (5);
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x02、AP_DEV_CTRL);//384K /混合模式//384K +混合模式电流最低
// TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x02、0x00);//BD 模式//混合模式
DELAY_2ms (5);
// TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x03);//播放
TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x03);//播放
#endif
// TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x00);//深度睡眠
// delay_2ms (5);
// TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x02、0x00);//BD 模式
// delay_2ms (5);
// TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x03、0x02);// HIZ
// delay_2ms (5);
// TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x02、0x12);//384K /混合模式//384K +混合模式电流最低
// TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x02、0x00);//BD 模式//混合模式
// delay_2ms (5);

TAS5805_Write_Reg (TAS5805_ADDR、0x78、0x80);// Clrear 模拟故障

IIC_Idle();

b_ap_mute_flag = 0;

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这很难说。

    这种情况是否可以通过具有客户扬声器的 tas5805 TI EVM 板重现?

    客户能否共享原理图。

    当返回播放模式时、客户是否播放音乐信号或仅将放大器设置为播放模式而不使用音频信号。

    谢谢。

    Jesse