This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:[TAS5806MDDCPR]音量控制相关咨询

Guru**** 2874120 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD, TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120560/tas5806md-tas5806mddcpr-volume-control-related-inquiries

器件型号:TAS5806MD
主题中讨论的其他器件: TAS5806M

大家好、TI 支持团队

我们已收到客户的以下查询、我们将与您联系。

TAS5806MDDCPR 的每个通道(L、R)是否可以进行音量控制?

请咨询渠道平衡支持

请尽快回复。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、MJ。

    是的、TAS5806MD 可以独立控制左声道和右声道。 您可以使用 PPC3软件进行设置。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei

    感谢您的回复。

    是否可以在实际应用中设置与 PPC3相同的设置?

    请告诉我如何启用单个控制、例如寄存器设置。

    此外、请检查是否支持以下规格。

    1.语调(高音/低音)

    2.均衡

    DRC

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、MJ。

    是否可以在实际应用中设置与 PPC3相同的设置?

    答:您可以使用 PPC3软件来配置器件并下载.cfg 文件。 然后、您可以通过在下次直接向器件输入代码来设置器件。

    请告诉我如何启用单个控制、例如寄存器设置。

    答: 您可以将下面的链接作为参考、所有寄存器都在链接中。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa263

    或者、如果您只是想知道如何设置多个特定的寄存器、可以在 PPC3中打开录制功能来记录您的命令。

    TAS5806M 支持您所说的所有规格。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei

    感谢您的回复。

    请检查其他查询。

    1.语调(高音/低音)

    2.均衡

    DRC

    对于 EQ 和 DRC、只能在数据表上检查以下内容。

    以上内容是什么意思?

    是否没有音调控制、EQ 和 DRC 功能?

    请确认。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请答复上述询问。

    根据我检查的结果、这是一个具有 EQ 功能的产品。

    产品是否支持 DRC 和音调控制?

    感谢您的快速回复。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、MJ。

    很抱歉您迟到了。

    [引用 userid="468774" URL"~支持/audio-group/audio/f/audio-forum/1120560/tas5806md-tas5806mddcpr-volume-control-related-inquires/4178933#4178933"]

    产品是否支持 DRC 和音调控制?

    [/报价]

    是的、 TAS5806具有您提到的功能、您可以 通过 PPC3软件对其进行配置。

    同时、您可以将以下材料作为参考。

    TAS5805M、TAS5806M 和 TAS5806MD 处理流程(修订版 A)(TI.com)

    BR。

    魏秋。