This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:音频信号长度限制

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140, TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126951/tlv320adc5120-audio-signal-length-limitation

器件型号:TLV320ADC5120
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5140

大家好、

这是 Evan。

我对"音频串行数据"的长度限制有疑问、例如 SDOUT/BCLK/FSYNC。

如果我们将其配置为菊花链连接、是否存在上述信号限制?  

例如:

通过  菊花链连接 TLV320ADC5120 -> TLV320ADC5140。

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    最大器件数量取决于所使用的通道数量、采样率和将位时钟(BCLK)保持在25MHz 以下的字长。
    25MHz≥位时钟≥(#通道/器件)×(#器件)×(采样率)×(字长)

    例如、对于四个器件、每个器件具有四个通道、在48KHz 采样率和32位字长下、BCLK≥4×4×48 000×32 = 24.576MHz。 因此、在本示例中、最多可支持4个 TLV320ADC5140器 件或8个 TLV320ADC5120器件(ADC5120最多支持2个通道、ADC5140最多支持4个通道)。

    此外、请注意 、可以通过两种方法将多个器件连接在一起:共享 TDM 或菊花链 TDM。   有关详细信息、请参阅 www.ti.com/.../sbaa383b.pdf。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakshi、

    感谢您在这里的评论。

    抱歉、我是指这些信号的 PCB 布线长度限制。

    像10cm/20cm…

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    ASI 总线的布线长度没有特定限制。 但是、高速信号的标准布局指南适用于通过实现菊花链路由、在 FSYNC、BCLK、SDOUT 等之间实现长度匹配来避免残桩布线

    1. 此致、

    Sakshi