This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:不利用 HP 功能、HP 引脚是否可以保持悬空?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126980/tas5806md-not-utilizing-hp-function-can-the-hp-pins-be-left-floating

器件型号:TAS5806MD

我们不使用耳机放大器功能、HP 输入、输出和 HPVDD 引脚是否可以保持悬空? 此外、电荷泵 CPP 和 CPN 引脚可以保持悬空?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Yashpreet。

    此帖子与您发布的其他帖子相同、我将关闭此帖子。