This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:当 AC 关闭时、会出现 POP 问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126809/tpa3220-when-ac-off-there-is-pop-issue

器件型号:TPA3220

您好!

当交流电源关闭时,有 POP 声音。 我们添加了静音控制电路、但只要将/CMUTE 置为低电平、POP 声音就会发出。 有两个问题:

1.为什么/CMUTE 变为低电平以发出 POP 声音?

2.如何在交流电源关闭时解决 POP 声音?

:关闭静音电路 Δ I

  

/CMUTE 被拉低,POP 声音从波形中发出  

2.放大 POP

触摸开关直接将/CMUTE 推入地面、您可以看到/CMUTE 在发出 POP 声音时下拉:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降级:

    任何更新的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cooper。

    POP 的原因是播放期间突然下拉导致 LC 和负载之间不受控制的振荡。

    您可以先停止音频输入、然后下拉静音。

    BR。

    魏秋。