This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:动态范围计算

Guru**** 1826070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126487/pcm4220-dynamic-range-calculation

器件型号:PCM4220

大家好、

客户 想知道动态范围是如何计算的。  

在192kHz 时、动态范围指定为112dB。 VCOML 和 VCOMR 上的电压是多少?RMS 噪声是多少?

过去,客户使用了以下公式: 动态范围= 20*Log (Vref-RMS/ Noise-RMS) dB

^基准电压为4V、则为噪声 RMS =(4/sqrt2)/10 μ V (112/20)= 7.1uVRMS

是这样吗? 您能帮助澄清吗?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在几小时内答复。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    谢谢你。 我将等待您的答复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCOML 和 VCOMR 的直流电压为0.4875*Vcc1和0.4875*Vcc2

    我对动态范围的第一个想法。 如果您同意、请告诉我。

    动态范围=20*Log (最大信号/最小 信号)

    Vargest 为5.6Vpp 差分。

    Vsmut最小 值是 SNR = 1时的电平。

    112db=20*Log (5.6Vpp/Vsmute)

    112/20=日志(5.6Vpp/Vsmute)

    398107=5.6Vpp/Vsmute

    Vsmute=5.6Vpp/398107

    Vsmute=14uvpp

    Vmut最小(rms) 差  分= 14uv/2*1.414 4.9uv rms、这将是噪声级别