This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:模拟满量程0dB 输入电压

Guru**** 2482115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126691/tlv320aic3101-analog-full-scale-0db-input-voltage

器件型号:TLV320AIC3101

各位专家、您好!

我的客户有以下问题。 可以回答吗?
[问题]
关于建议运行条件下的模拟满量程输入电压、它是否会受到电源电压的影响、例如 AVDD/DRVDD? AVDD/DRVDD 是否也会影响输出电压?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不会。只要这些 电源电压处于建议的范围内、模拟输入满量程和输出就不会受到这些电源电压的影响。

    此致。