This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2X63EVM, TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127115/tas2563-tas2563

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件:TAS2X63EVM

  TAS2X63EVM 与  TAS2563RPPEVM 之间有何区别?

 就像软件编码是必需的、或者能够在为上述两个器件型号提供的应用中选择选项、如果有任何差异、请告知我。

感谢您在前面的回答。

谢谢,

五.P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这两者是相同的、它基本上是用于 TAS2563 QFN 封装选项的评估板(RPP 是封装标识符)。
    如果使用 PPC3、则应使用 TAS2563QFN EVM 选项:

      

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 PPC3用于这两种 EVM ...对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两个 EVM 都通过 PPC3进行控制。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师