This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:耳机功率放大器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, TPA6120A2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1125876/tpa6120a2-headphone-power-amplifier

器件型号:TPA6120A2

您好!

我想连接到 TPA6120A2上的耳机功率放大器的线路输出(最大电压峰峰值2.7V)。

请告诉我如何将其连接到单声道输入?

如何连接 TPA6120A2以获得单极性电池电源(12V)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正研究这项计划。 这是对的吗?

    如何针对单极电源更改它?

    如何处理未使用的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、

     TPA6120A2的最大电压2.7Vpp 输入是否偏置至高于接地值?  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是很理解。

    这里是混音器的图、您需要在其中连接耳机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、

     如上图所示、您可以将该器件用作单端输入。 但是、您可能希望 输出为180º 异相 、而上述情况不会提供该输出。 下面是该概念的快速概览。

     此外、对于单电源版本、必须对信号进行偏置(通常在1/2 Vs 下)、以避免放大器出现输入和输出电压冲突。  在混频 器图中、它显示了在 Vref 处偏置的器件、但在输出端看起来好像有交流耦合电容器。 以下链接介绍了单电源应用的详细信息。 在简介中、德州 仪器的应用手册链接已过时、 此处是所讨论文档的新链接。  e2e 线程专门针对 TPA6120A2 、涵盖了各种负载性能。 由于该器件是电流反馈放大器、因此务必遵循 数据表(图17)中的反馈电阻器建议。 您提供的第一个图中的电阻器值将起作用。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是对的吗? 它能正常工作吗?

    如何处理引脚18和20?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、

     您是否能够降低组件值?  增加反馈电阻会降低稳定性并增加失真。 电流反馈放大器建议介于680欧姆至1.5千欧之间。  

     对于偏置、我可能会在 RIN+和 LIN+处添加小型去耦电容器。 此外、您是否还在寻找 前面所述并 在图2中显示的单端信号彼此相位差为180度的信号? 

     对于引脚18和20、这些是器件正确通道的电源。 引脚18将连接到 VCC、引脚20将连接到 GND。

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    现在对吧?

    [引用 userid="361341" URL"~/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1125876/tpa6120a2-pheade-power-ampler/4180190#4180190"]对于偏置、我可能会在 RIN+和 LIN+处添加小型去耦电容器。

    为此、我安装了一个 C20电容器。 还不够吗?

    [引用 userid="361341" URL"~/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1125876/tpa6120a2-pheade-power-ampler/4180190#4180190"]如 前面所述并 在图2中所示,您正在寻找单端信号之间180度相位差的信号[/引用]

     

    我对电路不是很好。 我对你的理解不是很好。 我需要正常工作的立体声耳机放大器。 音响工程师需要这些额外的耳机。 据我了解,图2是一个桥接器。 这不是必需的。 为了使其正常工作、我需要在电路中进行哪些更改? 也许您可以绘制出缺失的元素? 本周我们将订购其他印刷电路板。 如果我没有时间将此放大器添加到订单总额中、我将需要另外支付30美元的运费。 很抱歉英语不好。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gennadiy、

    1. 这应该很好、但我建议对于电源、在布局中的引脚附近放置一个去耦电容、如 TPA6120A2EVM 中所示、例如 C3、C4、C1和 C2:(将这些电容尽可能靠近器件上的电源引脚放置)。 如 下图所示、对于 L1、C7、C5、L2、C6、 和 C8。
      1.      
    2. 没问题! 如果您不需要桥接包含、则所示的修改版原理图将起作用。 我将添加以下 DNP (请勿放置)组件以进行任何修改和测试:

                 (抱歉、这是喷漆的。 请告诉我是否不清楚)

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    立即发送原型 PCB 订单。

    祝您好运、祝您愉快!