This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766MDCAEVM:学习板 SPL 测量、PurePath 控制台3、负载麦克风灵敏度校准数据?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127297/tas5766mdcaevm-learning-board-spl-measurement-purepath-console-3-load-mic-sensitivity-calibration-data

器件型号:TAS5766MDCAEVM

我们 正在使用学习板/扬声器特性评估板– PP-SALB-EVM 以及安全 X2u 前置放大器和代顿 EMM-6电容式麦克风、如 SLOU 中所建议、尝试对新扬声器进行特性分析。

我们从 Dayton 网站下载了 Dayton Mic:EMM-6校准/灵敏度文件、但在 PurePath Console 3软件中、我看不到我们可以加载该麦克风校准文件 以测量扬声器的 SPL 的任何位置。

如果 我们无法加载麦克风校准文件、 在进行 SPL 测量之前、PurePath SW 如何知道我们使用的麦克风以及该特定麦克风的灵敏度曲线?

 e2e.ti.com/.../Dayton-Audio-Mic-Calibration-Files-SN_5F00_27584.txte2e.ti.com/.../Learning-Board-Acoustic-Measurement-Setup_5F00_20150824.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    您无法导入麦克风校准数据。 但是、您可以使用不同的软件来收集 SPL 测量值、例如 RoomEQ、您可以在其中导入 Mic Calibration 数据。然后将 SPL 数据导入到 PPC3中

    RoomEQ-SPL-Measurement.pdf

    此致、

    Luis