This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:TAS5828M 的 DVDD (I_DVDD)的电流消耗值是多少?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127841/tas5828m-what-s-the-current-consumption-value-for-dvdd-i_dvdd-for-tas5828m

器件型号:TAS5828M

大家好、团队成员

我的客户更喜欢将5个 TAS5828M 用于他们的音频扬声器项目。

在其设计中、它们将使用3.3V 电压来实现 DVDD。 他们更喜欢使用一个3.3V LDO (400mA)为所有5个 TAS5828M 的 DVDD 供电。

您是否知道 TAS5828M 的 DVDD (I_DVDD)电流消耗值是多少? 我无法从 我们的数据表中找到 I_DVDD 参数。

您能提供一些建议吗?

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    表6.5列出了运行模式期间 VDD 上的静态电流消耗为23mA。 因此、400mA LDO 应该可以正常工作。

    此致、

    Jeff