This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:44.1kHz 时无音频输出、48kHz 时的正常输出

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127796/tlv320aic3104-no-audio-output-at-44-1khz-normal-output-at-48khz

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"播放无声音输出的44.1kHz 音频、但使用正常输出播放48kHz 音频。请查看寄存器值图片"

感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从寄存器中可以看到44.1kHz 的频率、但如果 MCLK 为12.288MHz、则48kHz 的频率不能正常工作。  

    在44.1kHz 的频率下、在 HPLCOM/HPRCOM 上也会检测到短路标志、但在48kHz 的频率下、在所有 HP 输出(HPLOT/HPROUT/HPLOCOM/HPRCOM)上也会检测到短路标志。

    我不知道中文字符是什么意思。  

    它们不能对2种情况使用相同的 PLL 配置、需要相应地修改分频器。

    使用产品页面中的 PLL 计算器帮助进行计算。

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC3104

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

    请使用示波器捕获44.1kHz 和48kHz 频率下的 MCLK、WS 时钟和位时钟波形。

    我们可以进一步调查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    让我解释一下这个字符。

    第一张图片:44.1kHz 回放失败

    第二个:成功播放48kHz 音频剪辑

    第三个问题:播放过程中无声音44.1kHz 音频剪辑。

    BR

    盛豪