This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:Rigister 28h 中的 SCLK_Ratio_configure 类型为何为 R/W?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127787/tas5825m-why-the-type-of-sclk_ratio_configure-in-rigister-28h-is-r-w

器件型号:TAS5825M

这些位指示配置的 SCLK 比率、我认为这些位应该是只读的。

那么、为什么这些位的类型是 R/W 呢?

如果我现在写的比率不同、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    器件会自动检测此比率、因此它主要用作只读监视器; 但是、对于应用 I2S 之前配置器件等情况、或者如果您不希望比率发生变化、则可以将其作为写入使用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果我在应用 I2S 之前将器件配置为64FS、但实际上是256FS、会发生什么情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    在这种情况下、我希望器件自动将其自身配置回256FS。

    此致、

    Jeff