This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211或 DIX9211与 Dolby Digital PLUS 配合使用?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127684/pcm9211-pcm9211-or-dix9211-work-with-dolby-digital-plus

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件: DIX9211

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找 HDMI ARC (增强 SPDIF)收发器、将 ARC (增强 SPDIF)传输到 I2S。 我曾尝试过 Cirrus 的 CS8416/CS8422。 它们不适用于杜比数字加号。 仅适用于杜比数字。

那么、我想确认 PCM9211或 DIX9211或其他收发器是否适用于 Dolby Digital Plus?

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/892000/pcm9211-pcm9211?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM9211%252525252520ARC#

获取此消息、但不从 Ian 确认。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yixing、这些器件支持高达216KHz 的数据速率、因此不支持任何高于此数据速率的数据速率。 但是、我将进行双重检查、 并将在星期二之前确认。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yixing,我已仔细检查,基本上它支持  高达216KHz 的数据速率,这不符合 Dolby Plus 所需的速率。  

    此致、

    Arash