This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:TLV320AIC3256:外部 DSP 上的回波消除

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256, AM3358, TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128123/tlv320aic3256-tlv320aic3256-echo-cancellation-on-external-dsp

器件型号:TLV320AIC3256
主题中讨论的其他器件: AM3358TLV320AIC3263

尊敬的 TI 团队:

我阅读了前面的论坛问题、该问题指出  TLV320AIC3256无法运行回声抵消(AEC)、因此建议使用外部 DSP 来实现这一目的。

您可以在此处为我们提供一些可用作外部 DSP 以支持回波抵消的优秀候选人吗? 我们计划使用2x 数字麦克风和3W 单声道扬声器。

目前、我们使用 TI 的 AM3358作为我们的主机处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议使用外部 DSP 部件、通常专用 DSP 部件的容量/功能比 AIC3256 miniDSP 大得多。

    有关您的应用、请咨询 DSP 供应商。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速支持、

    我在查看器件型号 TLV320AIC3263数据表、其中提到它支持回声和噪声消除算法。 这是否意味着我们应该使用器件型号 TLV320AIC3263而不是 AIC3256?

    请告诉我您对这方面的宝贵意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种器件的资源都有限、我们建议用户在这些类型的应用中使用外部 DSP。

    此致。