This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:8kHz 时的编解码器谐波问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128448/tlv320aic3104-codec-harmonic-problem-at-8khz

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

如果 fs=48kHz、我们希望从编解码器看到8kHz 方波。 第1次和第3次谐波在7.3kHz 时出现、但只有第1次谐波在8kHz 时出现。 我为我们的应用添加了寄存器配置。

您能就此事向我们提出建议吗?

Zeynep Sakli

zsakli@netas.com.tr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解该请求、您是希望在 LEFT_LOP/M 处获得8kHz 方波的音频输出、还是希望获得时钟?

    您的 MCLK 频率是多少?

    e2e.ti.com/.../8078.Config.xlsx

    此致。