This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:所需的输入相位&有可能具有分离电源

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127894/tpa3255-desired-phase-of-input-possibility-to-have-split-supply

器件型号:TPA3255

您好、专家、

TPA3255是否可以连接到 +/- 25V 最大分离电压电源,如果可以,如何创建接地基准来将 TPA3255连接到摆动+/- 3V 的信号源?

对于第二个查询、单通道(InputA 和 InputB)是否有正确的输入信号(同相或180度异相) 来实现 BTL 立体声模式运行?

谢谢你

对此,

Josh Go

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joselito。

    问题的更多信息。

    [引用 userid="530666" URL"~/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1127894/tpa3255-desired-phy-phy-split-supply"] TPA3255是否可以连接到 +/- 25V 最大分离电压电源,如果是,如何创建一个连接到源的接地参考电压+3V/报价+3V]

    答:TPA3255是单电源器件、您可以参阅下图。

    [引用 userid="530666" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127894/tpa3255-desired-phy-phy-pf-input-cotive-split-supply"]对于第二个查询,是否有一个用于 实现单声道运行的正确输入信号(同相或180度异相)?

    答: 立体声通常指左声道和右声道或多声道输出、TPA3255支持左声道和右声道立体声输出。 左通道和右通道的输入需要在外部进行处理、然后连接到功率放大器。 如果输入是单声道、我们的放大器不支持单声道至立体声转换。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    感谢您的回答。

    输入  InputA 和 InputB 是否需要同相或180异相才能实现 BTL 立体声模式运行?

    谢谢你

    对此,

    Josh Go

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joselito。

    您可以将下面的应用电路作为参考。

    输入 A/B 是一个通道、输入 C&D 是另一个通道。

    [~ userid="530666" url="支持/audio-group/audio/f/audio-forum/1127894/tpa3255-desired-phy-phy-phy-split-supply/4184754#4184754"]

    输入  InputA 和 InputB 是否需要同相或180异相才能实现 BTL 立体声模式运行?

    [/报价]

     输入音频源时无需进行任何处理。

    输入音频源为立体声、放大器的输出为立体声。

    从单声道到立体声的实现是在外部音频源输入之前实现的、而不是依赖于功率放大器。

    BR。

    魏秋。