This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254原理图检查

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128859/tlv320aic3254-tlv320aic3254-schematic-check

器件型号:TLV320AIC3254

您好、支持团队

我们使用 TI 器件 TLV320AIC3254、是否可以帮助检查原理图?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的评论:

    • 建议为 MCLK、BCLK、WCLK、DIN 和 DOUT 添加0欧姆电阻器、以抑制不必要的振铃、如果 SPI 信号打算使用该电阻器、则情况相同。
    • 我看不到 I2C 上拉电阻器、只需确保其平台中不需要或不需要该电阻器。
    • 在 C55和 C57上使用47uF 电容器。
    • 在 C52上使用22uF。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 pdjuandi

    关于 MICBIAS 引脚应增加1.8V?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解这个问题、但这是 MICBIAS 电压。

    此致。