This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:关于 TAS5731MPHP 的可靠性数据

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128701/tas5731m-about-reliability-data-of-tas5731mphp

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件:TAS5731

尊敬的 TI 专家:  

是否可以为 TAS5731的可靠性数据提供 HTOL 数据?

它通常可以从 TI.com 下载可靠性数据、但对于 TAS5731、未列出 HTOL。

TAS5731MPHP HTOL

-最小批量数量

-样本大小/批次

-条件

-持续时间

-结果

我们的客户要求我们提供大规模生产所需的信息。

谢谢你。

Daisuke Hagiwara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      在从 TI.com 下载的质量文件中、测试数据 MTBF 应该能够涵盖 HTOL 测试。 数据显示、15643台 PC 设备已经过测试、温度低于125C、工作1000小时、无故障。