This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255和 TPA3255-Q1:VDD、GVDD 的绝对最大额定值

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128023/tpa3255-tpa3255-and-tpa3255-q1-absolute-maximum-ratings-of-vdd-gvdd

器件型号:TPA3255

大家好、

VDD、GVDD 的绝对最大额定值

TPA3255   :13.2V

TPA3255-Q1:11.4V

TPA3255-Q1略低于 TPA3255。

原因是什么? 是因为降级二分压与运算温度的差值?

它们的内部原理图之间是否有差异?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    TPA3255-Q1是一款适用于汽车的产品。 与 TPA3255相比、已对内部电路进行了一些更改。

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    那么、VDD  和 GVDD 的绝对最大额定值  不同以及工业版本中许多其他汽车版本具有相同参数的原因是什么?  

    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    具体原因仍在与设计 和 SE 团队确认。

    我是否可以问您为什么要知道这种差异的原因?

    BR。

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我的日本客户问我这个问题。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    我目前了解的原因是、汽车测试标准比消费品测试标准要严格得多。 为了通过测试、我们修改了该指示器。

    BR。

    魏秋。